Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, USB2ANY
第一次usb连接时,tics提示升级开发板,升级过程中,vm虚拟机识别到了设备进行了打断,导致Tics pro再也无法识别到开发板,不知有何解决方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第一次usb连接时,tics提示升级开发板,升级过程中,vm虚拟机识别到了设备进行了打断,导致Tics pro再也无法识别到开发板,不知有何解决方法
您好,因为我一直是通过TICSpro 对器件进行配置,手头上没有Demo板,单纯使用TICS pro还没出现过需要升级的提示。 所以根据您的介绍,我这边无法复制现象,所以希望您尽可能提供详细的信息,比如升级过程中出现的任何报错 截图,或者无法连接demo板,再连接会出现什么提示的截图?
卸载再重新安装是否还出现需要升级的界面?如果还出现,请截屏附上,我这边去确认下,因为目前还没遇到过类似情况。
是的,卸载再重装,连接demo板子。是否需要提示升级? 需要的话截图附上。
LED是供电和输出状态指示灯。
TICS pro和EVM正常连接的话, 会在TICSpro下面这里显示Connected。
您好,是通过USB2ANY连接PC和EVM板吗,如下连接,LMK05318 EVM需要USB2ANY和TICSpro通信。
并不是,直接用usb线连接到的电脑。
现在还有个疑问,在我们自己的板子上使用了out4 5 7三个输出,4使用的是ppl1,5使用的ppl2,4输出的频率很稳定,而使用ppl2的5输出的频率存在抖动的问题,比如设置里5输出180Mhz,实际是165-173之间抖动,请问是哪里配置的不对么
并不是,直接用usb线连接到的电脑。
那不是TICSPro更新的问题,需要USB2Any adaptor 进行EVM和TICSpro的连接。
PLL2确实比PLL1的底噪要大。您j可以看下这款时钟器件的内部架构,也只有PLL1有DPLL,BAW VCO性能足够好,因此被认为PLL1 有良好的jitter cleaner 特性。所以建议使用PLL1进行频率生成+抖动清除。