Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请教一下各位大佬,我在使用lmk04828 DCLKX模拟延迟功能时,发现在该功能下时钟输出不稳定。我的配置如下:
1)DCLKx输出时钟2.56GHz,电平为LVPECL16
2)VCO设置2.56GHz
3)按照寄存器说明,已设置DCLKx-ADLY-MUX和DCLKx-MUX为全1。
4)设置DCLKx-ADLY-PD、DCLKx-ADLYg-PD为0,不使能powerdown
(操作过程中发现该寄存器不可写,值固定为全0。)
5)DCLKy输出配置为SYSREF,频率配置为8MHz,脉冲模式。电平为LVDS。
麻烦大家帮忙看看,器件时候支持调整DCLKx模拟延迟呢?如果支持我需要怎么操作呢?感谢