This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCE6214-Q1: 参考时钟

Part Number: CDCE6214-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E08, LMK1D1204

你好,CDCE6214-Q1参考时钟一般用什么来提供,这个clock的要求是什么,需要jitter非常小吗?

给多个器件提供时钟,采用CDCE6214-Q1这种时钟生成器,和采用振荡器加clock buffer这两种方案有什么优劣吗?

  • 您好,可以看下它的架构,PRIREF和SECREF两个参考输入, LVCMOS输入,可以是单端也可以是差分,SECREF输入还可以是无源晶振。

    单端或差分,或无源晶振输入的电气参数要求在7.6~7.8部分的电气参数表格里都有给出,比如幅值范围,slew rate,duty cycle等要求。可以有其他器件的时钟输出提供,也可以是有源振荡器提供。

    https://www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/cdce6214-q1.pdf

    给多个器件提供时钟,采用CDCE6214-Q1这种时钟生成器,和采用振荡器加clock buffer这两种方案有什么优劣吗?

    时钟发生器是用来产生不同频率时钟的,如果您给多个器件提供时钟,手头上正好有符合时钟要求的时钟源吗? 有的话可以直接提供,但是通常比如手头上只有25Mhz的晶振,通过时钟发生器可以输出多路不同电平标准,不同频率输出的时钟信号。或者有些器件对时钟要求比较严格,必须低抖动,那么我们也可以选择一些jitter cleaner功能的时钟发生器。 所以要根据不同应用需求进行不同选择。

  • 嗯嗯,明白了。我的应用场景是希望给多个ADC提供时钟,所有ADC都采用相同时钟频率,而且接口标准是相同的LVDS。所以我其实可以选用一个可编程振荡器(lmk61e08)再加一个时钟缓冲器(lmk1d1204)也可以对吧?

  • lmk61e08 是不需要外接参考时钟的,采用的内部晶振产生时钟,可以输出LVDS或者LVPECL等不同电平标准的时钟信号。

    然后再通过一个fanout器件比如您提到的lmk1d1204 实现单路输入,多路输出。所以这个方案可行。

    如果您手头上有参考输入,也可以选择其他多路输出的并且能输出LVDS的时钟发生器,使用一款时钟器件也是可行的。

    建议使用TICSpro这个软件选择型号,配置看以下。

  • 你好,TICS pro里面的器件好像比较少,如何导入其他器件呀

  • 您好,TICSPro基本上涵盖了TI大多数时钟器件,如下可以看到,PLL,PLL+VCO,时钟分配器,时钟产生器等,点击之后会出现大多数常用的器件,如果找不到型号的话,是无法导入其他的呢。