This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2595: 如何减小LMX2595输出噪声

Part Number: LMX2595


参考时钟为100Mhzt, 输出15.7GHz,输出波形和参数配置如下图,能否帮我们分析下如何减小输出噪声?谢谢!

  • 您好,按照这个帖子中的建议,将OUTB_MUX = 2,即R46的bit1:0=2 sysref试试看是否能改善。

    https://e2echina.ti.com/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/276530/lmx2595-lmx2595

  • 您好!已经试过,没有改善

  • 您好,尝试这里的3阶调制改成2阶,PFD_DLY_SEL 这里也改成2,看下是否有所改善?

    如果还不行,再反馈。

  • 您好!按照建议我将PFD_DLY_SEL改为了2,没有改善,我们输出频率范围为4G~20G;二次谐波都比较大,还有其他方法可以减小噪声吗?谢谢!

  • 好的,我这边帮您再确认一下。

  • 您好,OUTB_MUX =2,VCO2X_EN =1试试是否可以解决您的问题?

  • 您好!这些我们都试过的,没有什么效果,还有其他方法可以减小二分频和四分频的噪声吗?,谢谢!

  • 您好,麻烦将您的寄存器配置附上,再看下。

  • 您好!这是我们现在的寄存器配置,请帮忙再分析下,谢谢!15.7G.tcs

    R112	0x700000
    R111	0x6F0000
    R110	0x6E0000
    R109	0x6D0000
    R108	0x6C0000
    R107	0x6B0000
    R106	0x6A0000
    R105	0x690021
    R104	0x680000
    R103	0x670000
    R102	0x660000
    R101	0x650011
    R100	0x640000
    R99	0x630000
    R98	0x620000
    R97	0x610888
    R96	0x600000
    R95	0x5F0000
    R94	0x5E0000
    R93	0x5D0000
    R92	0x5C0000
    R91	0x5B0000
    R90	0x5A0000
    R89	0x590000
    R88	0x580000
    R87	0x570000
    R86	0x560000
    R85	0x550000
    R84	0x540000
    R83	0x530000
    R82	0x520000
    R81	0x510000
    R80	0x500000
    R79	0x4F0000
    R78	0x4E0003
    R77	0x4D0000
    R76	0x4C000C
    R75	0x4B0800
    R74	0x4A0000
    R73	0x49003F
    R72	0x480001
    R71	0x470001
    R70	0x46C350
    R69	0x450000
    R68	0x4403E8
    R67	0x430000
    R66	0x4201F4
    R65	0x410000
    R64	0x401388
    R63	0x3F0000
    R62	0x3E0322
    R61	0x3D00A8
    R60	0x3C0000
    R59	0x3B0001
    R58	0x3A9001
    R57	0x390020
    R56	0x380000
    R55	0x370000
    R54	0x360000
    R53	0x350000
    R52	0x340820
    R51	0x330080
    R50	0x320000
    R49	0x314180
    R48	0x300300
    R47	0x2F0300
    R46	0x2E07FF
    R45	0x2DD0DF
    R44	0x2C32A2
    R43	0x2B00FA
    R42	0x2A0000
    R41	0x290000
    R40	0x280000
    R39	0x2703E8
    R38	0x260000
    R37	0x250204
    R36	0x240027
    R35	0x230004
    R34	0x220000
    R33	0x211E21
    R32	0x200393
    R31	0x1F03EC
    R30	0x1E318C
    R29	0x1D318C
    R28	0x1C0488
    R27	0x1B0003
    R26	0x1A0DB0
    R25	0x190C2B
    R24	0x18071A
    R23	0x17007C
    R22	0x160001
    R21	0x150401
    R20	0x14E048
    R19	0x1327B7
    R18	0x120064
    R17	0x11012C
    R16	0x100080
    R15	0x0F064F
    R14	0x0E1E70
    R13	0x0D4000
    R12	0x0C5001
    R11	0x0B0018
    R10	0x0A10D8
    R9	0x091604
    R8	0x082000
    R7	0x0740B2
    R6	0x06C802
    R5	0x0500C8
    R4	0x040A43
    R3	0x030642
    R2	0x020500
    R1	0x010808
    R0	0x00251C
    

  • 好的,我这边再看下。

  • 看您提供的寄存器这里并未将OUTB_MUX =2,sysref呢,选择的是高阻态。

    还是建议将OUTB_MUX =2 试试。

  • 您好!OUTB_MUX之前寄存器改错了,现在将OUTB_MUX=2,后二分频噪声减小了10db,但是还是不能满足我们的要求,还有其他方法再减小二分频的噪声吗?

    另外下图中低频段的噪声如何减小?谢谢!

  • 好的,我再去确认一下。

  • 您好,低频段100Mhz的信号,我们使用以下配置将其减小:

    降低charge pump current

    不要使用OSC_2x

    使用较小输出功率的配置

    配置 OUT_ISET = 3

    PLL锁存之后,配置R2[10] = 0。如果VCO需要校验,在VCO校验触发之前将 R2[10] = 1.