Part Number: LMX2694-EP
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595
大家好:
请问频率合成器像LMX2594,LMX2595,LMX2694这类芯片的同步功能是都需要在整数分频模式下才能同步吗?
在TCIS软件中设置好像都需要整数分频才行,这样限制太大了,使用的频点都是要小数分频

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,是这样的,同步模式下,它会从通道分频器中添加额外的/4或/6分频器(包括分频),并更新实际的 N 分频器。在这种情况下、包含的分频器会影响杂散电平、因此会看到更高的振幅杂散。在相位同步模式下无法减少这些杂散。但是如果将sync disable的话,杂散会降低。
您可以参考下英文E2E上关于相位同步模式下,小数分频带来的影响的讨论:
您好,未解决的话只要您这边有问题,我会跟进的。
我的意思是小数分频,使用同步功能可能会产生杂散。 也不是说同步功能下不能小数分频,以上帖子中讨论的是同步模式下小数分频带来的影响