This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCE6214: LVCMOS输出特性

Part Number: CDCE6214


Hi,

请问一下CDCE6214的OUT1~4支持差分时钟输出和LVCMOS时钟输出,当用作LVCMOS输出时,P/N是独立的端口。

我们场景是只需要一个LVCMOS输出,请问一下假设我们用的OUT1口输出,只开P端口和 PN都开,但只用P,从jitter等方面看有区别吗?会不会PN都开后jitter变差呢?

谢谢

  • 您好,

    应该有影响,使能一路和使能两路对电源的功耗肯定是不一样的,电源功耗不同会温升不同,温升不同热噪声就不同,热噪声会影响jitter性能。具体对jitter影响多大,我没有找到具体数据,但是建议您不使用的输出设置disable。