阅读了LMK03318芯片手册,有几个问题想请教各位专家:
1、
芯片手册中这段话是说integer PLL mode最大抖动为0.2ps,而fractional PLL mode最大抖动为0.35ps,,意思是这两种模式下性能有区别??
2、在hard in mode中TI已经预设置了,我们只需要配置GPIO0-GPIO5就可以输出指定通道频率???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1. fractional PLL mode 指的是小数PLL mode,比整数PLL mode下的jitter要大一些。 也就是说PLL的分频系数如果是小数的话,jitter比整数分频要大。
性能上没有什么区别,只是对于分频系数设置为整数和小数在jitter上的比较。
2. 您指的hard pin mode 模式,是的,这个模式下已经预置了64种配置模式,我们只要选择其中一种ROM设置,就能得到其中的频率输出。