Part Number: LMX2820
请问LMX2820的每对差分输出可以当作两个单端输出使用吗。如果可以,除了相位相差180°之外,输出功率共用OUTX_PWR设置?
另外,如果两对差分输出用作4个单端输出,芯片功耗大约是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMX2820
请问LMX2820的每对差分输出可以当作两个单端输出使用吗。如果可以,除了相位相差180°之外,输出功率共用OUTX_PWR设置?
另外,如果两对差分输出用作4个单端输出,芯片功耗大约是多少?
谢谢!
您好, 您具体是什么应用? 如果需要单端输出,则差分输出不用的一端可以端接50ohm并且AC耦合到地。而不是将差分信号作为两个单端输出。
单端信号是参考GND的,差分信号是相对于另一端为参考的,所以有着极好的共模抑制能力和对外接干扰的免疫能力。
你好,应用为Mixer的本征LO信号,实际需要有四个同频的LO信号,能否一个差分作为两个单端使用,这样一个芯片就有四个输出了。是否可以呢?谢谢
您好,单端信号是以地作为参考的,而差分信号是其中一个信号以另一个信号作为参考,传输的是信号的差值。
您的这种应用,如果需要四个相同的单端信号,则LMX2820配置为输出单端,然后使用clock fanout器件比如1:4 ,输入1路输出4路来实现您的应用。
你好,我知道“单端信号是以地作为参考的,而差分信号是其中一个信号以另一个信号作为参考,传输的是信号的差值。” 我认为这不能解释为什么一个LVDS输出不能作为2个CMOS输出来用呀