Part Number: LMK04133EVAL
Other Parts Discussed in Thread: LMK04133, LMK04033, USB2ANY, , LMK05028
TI相关工程师,您好!
最近在使用LMK04133评估板进行功能测试,有如下疑问烦请答复:
1.LMK04133是否有内部EEPROM可供程序烧写?如果没有,这款芯片常规是如何使用呢?外围电路都需要进行哪些配置?
2.目前我在TICS上进行寄存器配置,使能POWERDOWN之后再重新给电,观察到输出信号频率是我设置的600kHz,但是无法锁相。是什么原因呢?
3.LMK04133输出信号与CLKin0输入信号为什么无法同步?每次CTRL+L重新写入寄存器之后输出信号与输入信号的延迟时间都不同。.
4.SYNC*每次置低之后置高,输出信号月输入信号的延迟时间也不同。问题2、3、4是否都是没有成功锁相导致?
5.目前购买的评估板和USB2ANY无法适配,缺少ADAPTER board,之前我问过客服但发现她给我发来的是LMK04033的匹配管脚,请您查阅LMK04133的。
以下为TICS配置,请您帮忙查看下是什么问题,谢谢。