尊敬的TI工程师:
您好,关于LMX2820文档中RFIN外部反馈模式我有几个问题想要请教您
1.如上图,RFIN的频率等于2.4G,这RFIN的频率大小对于RFOUT输出的影响,我在文档里面没有看到,我想了解RFOUT和RFIN的之间的关系,比如RFOUT输出10Ghz,外部通过RFIN输入2.4G,经过12分频,输出200M,这时候PFD值会变大200M么?
2.在TICS pro软件里和LMX2820用户手册里我没有看到对RFin进行12分频的选项,请问TICS pro哪个选项可以对RFin进行分频,以及哪个寄存器控制对RFin进行分频的系数?
3.这时候修改RFOUT,是否写入 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM、PLL_DEN 的值,写入 R0 以触发校准(DBLR_CAL_EN = 0,FCAL_EN = 0)就行了呢??