大家好:
我在使用LMX2694-EP这个芯片时候,按下图控制字初始化后发现输出信号有调制信号:


经过检查后发现CP电压上有杂波引起,但对应电源上并无杂波;
再调试后发现修改配置中的VCO_CAPCTRL会有影响,经过优化后值在96时输出信号比较好,但两边仍有一点杂波时不时出现;
再配置其他板子上的LMX2694芯片,也同样有上述现象,优化VCO_CAPCTRL值后变好,但最优值都不同;修改不同频率也可以通过优化VCO_CAPCTRL改善;

数据手册P17页,VCO_CAPCTRL是用来加速VCO校准速度的,用的下图中第2种方式,现在force VCO_CAPCTRL就是第3种了,下图中写道VCO_CAPCTRL是通过choose by readback,但如果这样每个频点都需要读取再写入VCO_CAPCTRL,那就很浪费时间了。

所以我的问题是第2种方式为什么不行?是寄存器配置哪里不对吗?
电路图是参照官方参考设计画的,程序配置也是按手册中建议;