Part Number: CDCE813-Q1
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE913-Q1, CDCE913, , USB2ANY
你好
我们在使用CDCE813 用于PCLK jitter cleaner功能时,需要修改哪些寄存器的值,请帮忙给出 感谢
宏伟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CDCE813-Q1
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE913-Q1, CDCE913, , USB2ANY
你好
我们在使用CDCE813 用于PCLK jitter cleaner功能时,需要修改哪些寄存器的值,请帮忙给出 感谢
宏伟
您可以使用TI 的 ClockPro 编程软件配合 CDCE913-Q1 的EVM板快速进行所有设置,使设备工作在最低抖动的情况下获得最佳性能。
我手头上没有EVM板,不方便进行最佳性能设置,您是否购买了EVM板?
美国的工程师也建议使用CDCE913 EVM 和 CLOCKPRO软件。他还提到 CDCE813-Q1性能不是很好,请确保抖动性能能够满足您的需要。
jitter要求小于2%,24.576MHz的频率可以计算jitter时间为 (1/24.576MHz)*2% /2=406.9ps,CDCE813-Q1 jitter性能如下截图,它应该是满足要求的:

我可以使用这个EVB+USB2ANY 来验证么?
您可以试一下CLOCKPRO软件是否可以连EVM板
看GUI 配置,没有使能PLL,需要使能PLL才具有jitter cleaner功能,jitter cleaner是通过PLL的内部环路滤波器自动实现的

我感觉不应没有反应,下面链接中有 ClockPro Software (Rev. E) ,您下载下来试试,如果不行的话,那应该是不支持,CDCE913 EVM用户指南中列出只支持如下截图系统。
https://www.ti.com/tool/CDCE949PERF-EVM#tech-docs