This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594: 按照Ticspro配置寄存器,输出不了时钟。

Part Number: LMX2594

问题:按照Ticspro配置寄存器,输出不了时钟。

1、示波器测量sclk,Sdi 以及cs信号满足datashhet时序要求。

2、检测电源正常,采用ldo供电,噪声测量几十mv,电压范围也在datasheet要求范围之内。

3、设置 R0寄存器muxout为readback,muxout没有返回值。

4、oe芯片已经使能。

5、oscin为lvpecl的100mhz时钟,swing满足datasheet要求。

6、仅使用时钟输出功能,sync同步以及ramp功能未使用,引脚悬空,未下拉到地。

什么原因导致输出不了时钟呢?

  • 您好,可以将您的TICSPro配置的页面截图附上看下。

    另外,R44的bit6和bit8是否配置为power up=0. 如果这里配置为1的话,也是没有输出的。

  • 你好,已经查到原因,是vccbuf引脚电源不正常导致。datasheet中典型应用设计vccbuf与RFout引脚都使用了vccrf电源。有以下疑问。

    1、vccbuf是用于芯片内部输出引脚相关电路么? 

    2、vccbuf是否会影响spi读写操作?比如muxout sdi数据传输。

  • 1. 输出端是个buffer,VCCBUF是输出buffer电路的供电电压,所以直接影响到RFOUT的输出。

    2. 不会,SPI是数字接口,LMX2594有专门的数字电路电压VCCDIG。