我的SPI写内容如下:

SPI写入时序如下:

其中reg2的写入内容参考了以下一篇帖子:
http://billauer.co.il/blog/2010/10/cdce62002-pll-vco-registers-ram-eeprom/
如文章所说,我也在约100ms时延后重新发送了以上整段SPI数据,但芯片仍未锁定
(注:我也尝试过正常按顺序写入R0-R1-R2中的内容,芯片不能锁定)
我所使用的电路原理图如下:

(注:目前我通过飞线的方式,从pin31输入了LVCMOS类型的30MHz时钟信号,并未使用pin2输入,其中PD脚始终拉高)























您好,我将50MHz的时钟输入换成了30MHz的时钟输入,目前SPI的写入数据如下: