Part Number: CDCI6214
问题一:我想针对cdci6214的工作模式问一下,到底eepromsel和refsel都置为MID的时候能否正常工作,这个模式究竟是单独用来i2c编程的还是也可以用于正常输出?如果它可以正常输出,那么是不是没有用到eeprom?因为eepromsel为MID,不指向任意一个eeprom page,并且如果它可以正常输出,那参考输入又是什么?refsel高和低分别指向了一种输入,但MID好像并没有指向某一个确定的输入?
问题二:我们目前的流程是,将REFSEL和EEPROMSEL的下拉电阻去掉(置为MID),上电,复位延时释放后,从0x44配置0x00寄存器,然后根据手册,我们依次进行了如下2-8点(我们认为从0x44配置到0x00就是其中的第1点)

结束后掉电,然后将REFSEL和EEPROMSEL的下拉电阻焊上(置为0),上电,观测波形,没有波形。
按理来说我们第一次上电已经将配置写入寄存器,然后copy到eeprom page0了,第二次上电不是应该自动直接从eeprom page0里面读出数据,然后产生波形吗?
我想知道我们这个流程是正确的吗?