小弟在使用这款芯片的时候遇到了问题,请各位大侠帮帮忙我。
我原来想用这款芯片产生400M的频率,介于实验室示波器最大能测到200M频率,出于对功能的测试,我对芯片寄存器配置让其产生100M的频率,我之前失败过一次,原因是配置寄存器后晶振能够振起来,但是没有输出,我以为是自己设计有问题,这次用了TI关于LMX2541评估板的资料进行设计,最后测试还是只有晶振振起来,RFout没有输出;具体寄存器的设置如下:,还有就是对于寄存器R3,我分明对其中POWERDOWN这位设置成0(0的话一直为正常工作模式,1的话由CE端控制低功耗【CE为1则芯片为正常工作模式,0为低功耗模式)我是这样理解的,不知道对不对】,等芯片配置好了,晶振没有起振,但当给CE端加高电平时,晶振起振了················我使用的晶振是普通的晶振,测试晶振两端的波形一端比较好,另一端有失真,这会是导致没有输出的原因吗?,晶振测试波形如下,一端是这样另一端是这样
具体的设计原理图是这样的,这是第一次设计的,电源电路是这样的电源我用的是AMS1117-3.3这款芯片来给电路提供3.3V的电压,为了避免电源间的干扰,我用了11个芯片分别给每个端口供电。
第二次设计的原理图是这样的:,基准电路是这样的,由于觉得太浪费电源芯片,这次我只用了两片AMS1117-3.3。
关于PCB板的设计没有任何参考,也没有具体注意高频PCB板的布线规则。
以上就是我的一些设计情况,请各位大侠多多帮助啊,小弟在此谢过啊