This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2694-EP: 输出信号中有小数分频杂散该如何解决

Part Number: LMX2694-EP


大家好,如下图所示,输出的1GHz信号近端有小数分频杂散,后发现有的频点没有,有的频点会更多,小数分频的分子分母是计算出来可以正好输出1GHz整数频率;

相关配置:环路滤波器是用的参考设计中的,时钟单独测过没有杂散;

1.请问这类杂散和什么相关?

2.该如何消除?尝试过参考分频R,查看供电电源,修改小数分频分子分母(但输出就不是整数频率了也仍有杂散)

下面是寄存器配置:

下面是输出信号杂散:

  • 您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,有答复尽快给您。

  • 该配置将在426.667kHz 的倍数上具有小数杂散。 您可以尝试使用二阶调制器,会将杂散推到1.28MHz。 使用较小的电荷泵电流可以降低杂散的水平。 

  • 您好,尝试了上述方法,在大多数频点可以通过使用二阶调制器来消除,非常感谢;

    但像2.5G,3.5G,4.5G,5G,5.5G这类较高频点中仍消除不了,而且杂散也很多。

    下图为5.5G修改的配置,调制器阶数由3改为2,即0x2C00A2,PFD_DLY_SEL由4改为3,即0x258304

    下图为5.5G阶数3时的杂散:

    下图为修改阶数为2后的杂散,已经好很多了,但仍有;试过其他调制器阶数会更差

    下图为在上述基础上再将电流15mA改为9mA,杂散又好了点,但近端相噪会变差

    请问是不是只能改到这种程度了?还能再优化吗?

  • 我们跟进给工程师看下哈。

  • 我们可以将 PLL_DEN 更改为30.72值的非整数倍。 例如10000000。 杂散将随机进行。 

    黄色迹线是二阶混色;蓝色迹线是三阶混色。 

  • 试了下上述杂散消除了,然后又尝试了其他数值,感觉不是30.72的整数倍都行。

    后面打算修改分子分母看看能不能所以频率都适用。

    这样唯一的缺点是输出频率不是正好的了,最小频偏有个0.02Hz左右,不过已经符合大多数指标要求了。

    最后非常感谢你们的帮助!