Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
LMK04832的时钟输出例如CLKOUT2_3两对时钟全部作为DEVICE CLOCK输出时频率只能是一致的吗?之前咨询过这个问题,得到的答案是可以分别控制,今天又看了下手册,发现CLKOUT2_3的VCXO的除法器的寄存器地址是一样的,这意味着作为DEVICE CLOCK使用时只能输出一样的频率,不知道我的这个想法是否正确

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LMK04832的时钟输出例如CLKOUT2_3两对时钟全部作为DEVICE CLOCK输出时频率只能是一致的吗?之前咨询过这个问题,得到的答案是可以分别控制,今天又看了下手册,发现CLKOUT2_3的VCXO的除法器的寄存器地址是一样的,这意味着作为DEVICE CLOCK使用时只能输出一样的频率,不知道我的这个想法是否正确

发现CLKOUT2_3的VCXO的除法器的寄存器地址是一样的,这意味着作为DEVICE CLOCK使用时只能输出一样的频率,不知道我的这个想法是否正确
您的理解是正确的,如果作为device clock时,CLKOUT2_3这两个输出一样的频率。
如果CLKOUT3作为SYSREF时,两个输出可以是不一样的频率。
最直观的方法是通过TICSpro这个工具去配置: