您好,E2E的专家:
我购买LMK05028芯片并安装到了我自己所画的电路板上面,想让它输出我所期望的时钟频率,但是我第一次使用TICS Pro这款软件配置不出来所需要的频率,可以请你们帮我看看我哪儿有问题吗?下面是我的原理图,输入的时钟频率的示波器图片和我用TICS Pro所配置的所有的寄存器的寄存器值。这是所画的原理图
,这是我输入的TCXO的时钟波形,输入频率为10MHz,
,这是我输入的XO波形频率为48.048MHz
,这是我的IN0输入的正弦波频率为10MHz,
这个是我的TICS Pro配置界面,我把寄存器导出,通过spi按照导出的寄存器顺序写入LMK05028
R0 0x000000 R1 0x000100 R2 0x000200 R3 0x000300 R4 0x000400 R5 0x000500 R6 0x000600 R7 0x000700 R8 0x000800 R9 0x000900 R10 0x000A00 R11 0x000B00 R12 0x000C00 R13 0x000D00 R14 0x000E00 R15 0x000F00 R16 0x001000 R17 0x001100 R18 0x001200 R19 0x001300 R20 0x001400 R21 0x001500 R22 0x001600 R23 0x001700 R24 0x001800 R25 0x001900 R26 0x001A00 R27 0x001B00 R28 0x001C00 R29 0x001D00 R30 0x001E00 R31 0x001F00 R32 0x002000 R33 0x002100 R34 0x002200 R35 0x002300 R36 0x002403 R37 0x002500 R38 0x002600 R39 0x002700 R40 0x002800 R41 0x002900 R42 0x002A00 R43 0x002B00 R44 0x002C03 R45 0x002D00 R46 0x002E00 R47 0x002F00 R48 0x003000 R49 0x003100 R50 0x003200 R51 0x003300 R52 0x00343E R53 0x003500 R54 0x003600 R55 0x003700 R56 0x003800 R57 0x003900 R58 0x003A00 R59 0x003B00 R60 0x003C00 R61 0x003D00 R62 0x003E00 R63 0x003F00 R64 0x004000 R65 0x004100 R66 0x004200 R67 0x004300 R68 0x004400 R69 0x004500 R70 0x004600 R71 0x004700 R72 0x004800 R73 0x004900 R74 0x004A00 R75 0x004B00 R76 0x004C00 R77 0x004D00 R78 0x004E00 R79 0x004F00 R80 0x005000 R81 0x005100 R82 0x005200 R83 0x005300 R84 0x005400 R85 0x005500 R86 0x005600 R87 0x005700 R88 0x005800 R89 0x005900 R90 0x005A00 R91 0x005B00 R92 0x005C33 R93 0x005D00 R94 0x005E00 R95 0x005F00 R96 0x006000 R97 0x006100 R98 0x006233 R99 0x006300 R100 0x006400 R101 0x006500 R102 0x006600 R103 0x006700 R104 0x006800 R105 0x006900 R106 0x006A00 R107 0x006B00 R108 0x006C00 R109 0x006D00 R110 0x006E00 R111 0x006F00 R112 0x007000 R113 0x007100 R114 0x007200 R115 0x007300 R116 0x007400 R117 0x007500 R118 0x007600 R119 0x007700 R120 0x007800 R121 0x007900 R122 0x007A00 R123 0x007B00 R124 0x007C00 R125 0x007D00 R126 0x007E00 R127 0x007F00 R128 0x008000 R129 0x008100 R130 0x008200 R131 0x008300 R132 0x008400 R133 0x008500 R134 0x008600 R135 0x008700 R136 0x008800 R137 0x008900 R138 0x008A00 R139 0x008B00 R140 0x008C00 R141 0x008D00 R142 0x008E00 R143 0x008F00 R144 0x009000 R145 0x009100 R146 0x009200 R147 0x009300 R148 0x009400 R149 0x009500 R150 0x009600 R151 0x009700 R152 0x009800 R153 0x009900 R154 0x009A00 R155 0x009B00 R156 0x009C00 R157 0x009D00 R158 0x009E00 R159 0x009F00 R160 0x00A000 R161 0x00A100 R162 0x00A200 R163 0x00A300 R164 0x00A400 R165 0x00A500 R166 0x00A600 R167 0x00A700 R168 0x00A800 R169 0x00A900 R170 0x00AA00 R171 0x00AB00 R172 0x00AC00 R173 0x00AD00 R174 0x00AE00 R175 0x00AF00 R176 0x00B000 R177 0x00B100 R178 0x00B200 R179 0x00B300 R180 0x00B400 R181 0x00B500 R182 0x00B600 R183 0x00B715 R184 0x00B800 R185 0x00B900 R186 0x00BA00 R187 0x00BB00 R188 0x00BC00 R189 0x00BD00 R190 0x00BE00 R191 0x00BF00 R192 0x00C000 R193 0x00C100 R194 0x00C200 R195 0x00C33F R196 0x00C400 R197 0x00C500 R198 0x00C600 R199 0x00C700 R200 0x00C800 R201 0x00C900 R202 0x00CA00 R203 0x00CB00 R204 0x00CC00 R205 0x00CD00 R206 0x00CE00 R207 0x00CF00 R208 0x00D003 R209 0x00D100 R210 0x00D200 R211 0x00D300 R212 0x00D400 R213 0x00D500 R214 0x00D600 R215 0x00D700 R216 0x00D800 R217 0x00D900 R218 0x00DA01 R219 0x00DB00 R220 0x00DC00 R221 0x00DD00 R222 0x00DE00 R223 0x00DF00 R224 0x00E000 R225 0x00E100 R226 0x00E200 R227 0x00E300 R228 0x00E400 R229 0x00E500 R230 0x00E600 R231 0x00E700 R232 0x00E800 R233 0x00E900 R234 0x00EA00 R235 0x00EB00 R236 0x00EC00 R237 0x00ED00 R238 0x00EE00 R239 0x00EF00 R240 0x00F000 R241 0x00F100 R242 0x00F200 R243 0x00F300 R244 0x00F400 R245 0x00F500 R246 0x00F600 R247 0x00F700 R248 0x00F800 R249 0x00F900 R250 0x00FA00 R251 0x00FB00 R252 0x00FC00 R253 0x00FD00 R254 0x00FE00 R255 0x00FF00 R256 0x010000 R257 0x010100 R258 0x010200 R259 0x010300 R260 0x010400 R261 0x010500 R262 0x010600 R263 0x010700 R264 0x010800 R265 0x010900 R266 0x010A00 R267 0x010B00 R268 0x010C00 R269 0x010D00 R270 0x010E00 R271 0x010F00 R272 0x011000 R273 0x011100 R274 0x011200 R275 0x011300 R276 0x011400 R277 0x011500 R278 0x011600 R279 0x011700 R280 0x011800 R281 0x011900 R282 0x011A00 R283 0x011B00 R284 0x011C00 R285 0x011D00 R286 0x011E00 R287 0x011F00 R288 0x012000 R289 0x012100 R290 0x012200 R291 0x012300 R292 0x012421 R293 0x012543 R294 0x012600 R295 0x012700 R296 0x012800 R297 0x012921 R298 0x012A43 R299 0x012B00 R300 0x012C00 R301 0x012D00 R302 0x012E00 R303 0x012F00 R304 0x013000 R305 0x013100 R306 0x013200 R307 0x013300 R308 0x013400 R309 0x013500 R310 0x013600 R311 0x013700 R312 0x013800 R313 0x013900 R314 0x013A00 R315 0x013B00 R316 0x013C00 R317 0x013D00 R318 0x013E00 R319 0x013F00 R320 0x014000 R321 0x014100 R322 0x014200 R323 0x014300 R324 0x014400 R325 0x014500 R326 0x014600 R327 0x014700 R328 0x014800 R329 0x014900 R330 0x014A00 R331 0x014B00 R332 0x014C00 R333 0x014D00 R334 0x014E00 R335 0x014F00 R336 0x015000 R337 0x015100 R338 0x015200 R339 0x015300 R340 0x015400 R341 0x015500 R342 0x015600 R343 0x015700 R344 0x015800 R345 0x015900 R346 0x015A00 R347 0x015B00 R348 0x015C00 R349 0x015D00 R350 0x015E00 R351 0x015F00 R352 0x016000 R353 0x016100 R354 0x016200 R355 0x016300 R356 0x016400 R357 0x016500 R358 0x016600 R359 0x016700 R360 0x016800 R361 0x016900 R362 0x016A00 R363 0x016B00 R364 0x016C00 R365 0x016D00 R366 0x016E00 R367 0x016F00 R368 0x017000 R369 0x017100 R370 0x017200 R371 0x017300 R372 0x017400 R373 0x017500 R374 0x017600 R375 0x017700 R376 0x017800 R377 0x017900 R378 0x017A00 R379 0x017B00 R380 0x017C00 R381 0x017D00 R382 0x017E00 R383 0x017F00 R384 0x018000 R385 0x018100 R386 0x018200 R387 0x018300 R388 0x018400 R389 0x018500 R390 0x018600 R391 0x018700 R392 0x018800 R393 0x018900 R394 0x018A00 R395 0x018B00 R396 0x018C00 R397 0x018D00 R398 0x018E00 R399 0x018F00 R400 0x019000 R401 0x019100 R402 0x019200 R403 0x019300 R404 0x019400 R405 0x019500 R406 0x019600 R407 0x019700 R408 0x019800 R409 0x019900 R410 0x019A00 R411 0x019B00 R412 0x019C00 R413 0x019D00 R414 0x019E00 R415 0x019F00 R416 0x01A000 R417 0x01A100 R418 0x01A200 R419 0x01A300 R420 0x01A400 R421 0x01A500 R422 0x01A600 R423 0x01A700 R424 0x01A800 R425 0x01A900 R426 0x01AA00 R427 0x01AB00 R428 0x01AC00 R429 0x01AD00 R430 0x01AE00 R431 0x01AF00 R432 0x01B000 R433 0x01B100 R434 0x01B200 R435 0x01B300 R436 0x01B400 R437 0x01B500 R438 0x01B600 R439 0x01B700 R440 0x01B800 R441 0x01B900 R442 0x01BA00 R443 0x01BB00 R444 0x01BC00 R445 0x01BD00 R446 0x01BE00 R447 0x01BF00 R448 0x01C000 R449 0x01C100 R450 0x01C200 R451 0x01C300 R452 0x01C400 R453 0x01C500 R454 0x01C600 R455 0x01C700 R456 0x01C800 R457 0x01C900 R458 0x01CA00 R459 0x01CB00 R460 0x01CC00 R461 0x01CD00 R462 0x01CE00 R463 0x01CF00 R464 0x01D000 R465 0x01D100 R466 0x01D200 R467 0x01D300 R468 0x01D400 R469 0x01D500 R470 0x01D600 R471 0x01D700 R472 0x01D800 R473 0x01D900 R474 0x01DA00 R475 0x01DB00 R476 0x01DC00 R477 0x01DD00 R478 0x01DE00 R479 0x01DF00 R480 0x01E000 R481 0x01E100 R482 0x01E200 R483 0x01E300 R484 0x01E400 R485 0x01E500 R486 0x01E600 R487 0x01E700 R488 0x01E800 R489 0x01E900 R490 0x01EA00 R491 0x01EB00 R492 0x01EC00 R493 0x01ED00 R494 0x01EE00 R495 0x01EF00 R496 0x01F000 R497 0x01F100 R498 0x01F200 R499 0x01F300 R500 0x01F400 R501 0x01F500 R502 0x01F600 R503 0x01F700 R504 0x01F800 R505 0x01F900 R506 0x01FA00 R507 0x01FB00 R508 0x01FC00 R509 0x01FD00 R510 0x01FE00 R511 0x01FF00 R512 0x020000 R513 0x020100 R514 0x020200 R515 0x020300 R516 0x020400 R517 0x020500 R518 0x020600 R519 0x020700 R520 0x020800 R521 0x020900 R522 0x020A00 R523 0x020B00 R524 0x020C00 R525 0x020D00 R526 0x020E00 R527 0x020F00 R528 0x021000 R529 0x021100 R530 0x021200 R531 0x021300 R532 0x021400 R533 0x021500 R534 0x021600 R535 0x021700 R536 0x021800 R537 0x021900 R538 0x021A00 R539 0x021B00 R540 0x021C00 R541 0x021D00 R542 0x021E00 R543 0x021F00 R544 0x022000 R545 0x022100 R546 0x022200 R547 0x022300 R548 0x022400 R549 0x022500 R550 0x022600 R551 0x022700 R552 0x022800 R553 0x022900 R554 0x022A00 R555 0x022B00 R556 0x022C00 R557 0x022D00 R558 0x022E00 R559 0x022F00 R560 0x023000 R561 0x023100 R562 0x023200 R563 0x023300 R564 0x023400 R565 0x023500 R566 0x023600 R567 0x023700 R568 0x023800 R569 0x023900 R570 0x023A00 R571 0x023B00 R572 0x023C00 R573 0x023D00 R574 0x023E00 R575 0x023F00 R576 0x024000 R577 0x024100 R578 0x024200 R579 0x024300 R580 0x024402 R581 0x024500 R582 0x024600 R583 0x024700 R584 0x024800 R585 0x024900 R586 0x024A00 R587 0x024B00 R588 0x024C00 R589 0x024D00 R590 0x024E00 R591 0x024F00 R592 0x025000 R593 0x025100 R594 0x025200 R595 0x025300 R596 0x025400 R597 0x025500 R598 0x025600 R599 0x025700 R600 0x025800 R601 0x025900 R602 0x025A00 R603 0x025B00 R604 0x025C00 R605 0x025D00 R606 0x025E00 R607 0x025F00 R608 0x026000 R609 0x026100 R610 0x026200 R611 0x026300 R612 0x026400 R613 0x026500 R614 0x026600 R615 0x026700 R616 0x026800 R617 0x026900 R618 0x026A00 R619 0x026B00 R620 0x026C00 R621 0x026D00 R622 0x026E00 R623 0x026F00 R624 0x027000 R625 0x027100 R626 0x027200 R627 0x027300 R628 0x027400 R629 0x027500 R630 0x027600 R631 0x027700 R632 0x027800 R633 0x027900 R634 0x027A00 R635 0x027B00 R636 0x027C00 R637 0x027D00 R638 0x027E00 R639 0x027F00 R640 0x028000 R641 0x028100 R642 0x028200 R643 0x028300 R644 0x028400 R645 0x028500 R646 0x028600 R647 0x028700 R676 0x02A400 R677 0x02A500 R678 0x02A600 R681 0x02A900 R682 0x02AA00 R683 0x02AB00 R684 0x02AC00 R685 0x02AD00 R686 0x02AE00 R687 0x02AF00 R688 0x02B000 R691 0x02B300 R715 0x02CB00 R716 0x02CC00 R717 0x02CD00 R718 0x02CE00 R719 0x02CF00 R736 0x02E000 R741 0x02E500 R742 0x02E600 R764 0x02FC00 R766 0x02FE00 R767 0x02FF00 R770 0x030200 R771 0x030300 R775 0x030700 R776 0x030800 R784 0x031000 R785 0x031100
我还有个问题,如果我IN0输入10MHz的正弦波,输出需要有25MHz的fcmos波形,IN1输入25MHz的cmos波形,输出25MHz的降低抖动的cmos波形,IN2输入10MHz的cmos波形,输出10MHz的降低抖动的cmos波形又应该如何配置呢?
期待并感谢您的解答!
HBC
好的,现在的问题是锁相环不锁定,如上图。输入IN0和XO都能检测到了,但是好像里面锁相环均未锁定,我不确定是否是我TICSPro配置的问题,
,请您帮我看看这样的配置能否正常运行。我的输入XO和IN0均为非常稳定纯净的10MHz,现在我CH0仅仅能输出
与XO直连的10MHz,其他配置我均输出不了。