Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
您好!
问题1:我使用LMK04828直接分频功能,配置见下表,
R0 (INIT) 0x000090 R0 0x000004 R2 0x000200 R3 0x000306 R4 0x0004D0 R5 0x00055B R6 0x000600 R12 0x000C51 R13 0x000D04 R256 0x010004 R257 0x010155 R258 0x010255 R259 0x010305 R260 0x010422 R261 0x010500 R262 0x010670 R263 0x010766 R264 0x010804 R265 0x010955 R266 0x010A55 R267 0x010BB5 R268 0x010C22 R269 0x010D00 R270 0x010E70 R271 0x010F66 R272 0x011004 R273 0x011155 R274 0x011255 R275 0x0113B5 R276 0x011402 R277 0x011500 R278 0x011670 R279 0x011765 R280 0x011804 R281 0x011955 R282 0x011A55 R283 0x011BB5 R284 0x011C22 R285 0x011D00 R286 0x011E70 R287 0x011F66 R288 0x012004 R289 0x012155 R290 0x012255 R291 0x0123B5 R292 0x012422 R293 0x012500 R294 0x012670 R295 0x012765 R296 0x012804 R297 0x012955 R298 0x012A55 R299 0x012B04 R300 0x012C22 R301 0x012D00 R302 0x012EE0 R303 0x012F66 R304 0x013001 R305 0x013155 R306 0x013255 R307 0x013305 R308 0x013463 R309 0x013510 R310 0x013620 R311 0x013766 R312 0x013845 R313 0x013902 R314 0x013A00 R315 0x013BA0 R316 0x013C00 R317 0x013D08 R318 0x013E03 R319 0x013F04 R320 0x0140E0 R321 0x014140 R322 0x014200 R323 0x014313 R324 0x0144BF R325 0x01457F R326 0x014611 R327 0x014710 R328 0x014802 R329 0x014942 R330 0x014A02 R331 0x014B02 R332 0x014C00 R333 0x014D00 R334 0x014EC0 R335 0x014F7F R336 0x015003 R337 0x015102 R338 0x015200 R339 0x015300 R340 0x01540A R341 0x015500 R342 0x015614 R343 0x015700 R344 0x015896 R345 0x015900 R346 0x015A05 R347 0x015BD3 R348 0x015C20 R349 0x015D00 R350 0x015E00 R351 0x015F0B R352 0x016000 R353 0x016105 R354 0x016245 R355 0x016300 R356 0x016400 R357 0x01650F R369 0x0171AA R370 0x017202 R380 0x017C15 R381 0x017D33 R358 0x016600 R359 0x016700 R360 0x016820 R361 0x016959 R362 0x016A20 R363 0x016B00 R364 0x016C00 R365 0x016D00 R366 0x016E13 R371 0x017320 R386 0x018200 R387 0x018300 R388 0x018400 R389 0x018500 R392 0x018800 R393 0x018900 R394 0x018A00 R395 0x018B00 R8189 0x1FFD00 R8190 0x1FFE00 R8191 0x1FFF53
问题二:使用内部VCO后能输出脉冲信号,输出波形如下:,波形幅值有较大振铃,且信号幅值变小,这是什么原因,请帮忙分析分析
问题三: 我在SYSREF连续输出模式下,配置完所有寄存器,输出2秒后直接通过配置0x013621→0x013620,输出从关闭(PD)到打开,这种测试出的结果是这样的,输出有一段异常态,这种有什么解决方法?