Part Number: LMX2595EVM
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
你好,我们在按照LMX2595EVM板进行了一个信号源的设计时,原理图参考EVM板设计,但是在焊接时由于工作人员操作水平较低,导致焊接后的成品相噪没有达到EVM板的水准,请问,焊接工艺有何建议,后者在不规范的焊接工艺下有没有什么调整可以弱化焊接做相噪带来的恶化。(补焊人员已经崩溃类目)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMX2595EVM
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
你好,我们在按照LMX2595EVM板进行了一个信号源的设计时,原理图参考EVM板设计,但是在焊接时由于工作人员操作水平较低,导致焊接后的成品相噪没有达到EVM板的水准,请问,焊接工艺有何建议,后者在不规范的焊接工艺下有没有什么调整可以弱化焊接做相噪带来的恶化。(补焊人员已经崩溃类目)。
您好,抱歉我查了下资料,没有找到调整或弱化焊接带来的影响。
在LMK62XX这颗时钟器件的数据手册的9.3部分,专门介绍了推荐的焊接过程遵循J-STD-20的guideline,您可以参考下:

感谢您的回答,您这边能提供下LMX2595EWM的MSL label?
另外我这边在使用中有几个问题想咨询下您。
1. 在不给参考信号下,我们希望片子进行配置使用全辅助校准方式对VCO进行DAC和CAP以及sel的配置,然后再给参考输入,此时芯片是否会锁定到需要的频率,锁定时间是否依旧是按全辅助评估?引申一个问题,全辅助在不加参考信号情况下芯片每次上电时配置的VCO进行DAC和CAP以及sel输出的频率是否是固定的还是说在一定范围内如果是范围波动此范围是多少?(我们芯片频率捕捉的带宽是多少?)
2. 我们按照EVM设计的板卡再每次上电时LMX2595输出的相噪值不一样(出现两种值,两种值是稳定值),我们想知道什么情况可能会造成这种原因(或者说在配置过程中有什么严格配置顺序可能会影响到输出相噪的结果)。