Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
我这边在使用中有几个问题想咨询下您。
1. 在不给参考信号下,我们希望片子进行配置使用全辅助校准方式对VCO进行DAC和CAP以及sel的配置,然后再给参考输入,此时芯片是否会锁定到需要的频率,锁定时间是否依旧是按全辅助评估?引申一个问题,全辅助在不加参考信号情况下芯片每次上电时配置的VCO进行DAC和CAP以及sel输出的频率是否是固定的还是说在一定范围内如果是范围波动此范围是多少?(我们芯片频率捕捉的带宽是多少?)
2. 我们按照EVM设计的板卡再每次上电时LMX2595输出的相噪值不一样(出现两种值,两种值是稳定值),我们想知道什么情况可能会造成这种原因(或者说在配置过程中有什么严格配置顺序可能会影响到输出相噪的结果)。