This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594: LMX2594的扫频问题

Part Number: LMX2594


想实现宽频率范围下的扫频,不使用ramping 功能的情况下,如何进行寄存器的配置?

比如在切换频率的过程中,是有哪些寄存器需要改变,哪些寄存器保持不变?有什么规律可以遵循的吗?有什么可以参考的例子或文档吗

  • 您好,关于您的问题,我建议使用TICSpro来帮助对寄存器进行配置。如下有专门扫频ramp 模块。

    如果不使用扫描,RAMP_EN不需要勾选,同样如果手动扫频,在下面manual ramping mode下进行配置,您可以使用TICSPro看下。

    同样在PLL模块,可以对输入输出频率进行配置,会自动生成寄存器的配置。

  • 如果要扫频10MHz到8GHz,且是两个LMX2594同时扫频,频率相差一个中频,用ramp 模块是不是不行,有没有其他方式?在写代码切换频率的过程中,是有哪些寄存器需要改变,哪些寄存器保持不变?有什么规律可以遵循的吗?