This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK5B12204: 输出频偏&APP2输出时钟抖动严重

Part Number: LMK5B12204

使用IIC 将导出的寄存器配置文件写入后

使用24M TCXO(频偏不大于1ppm)作为输入,APLL1用来产生100M,APLL2用来产生96M,禁止DPLL,两个APLL都是Free-run模式。出现以下问题:

1 只要使用APLL1输出,不管多少输出频率,输出时钟jitter抖很好,但是存在频偏,100M能偏移到99.917M;

2 只要使用APLL2输出,输出时钟的抖动非常大-35dBc @100k,且存在很大频偏,时漂2分钟能飘400k。

另外通过status0确认过PLL有lock。

具体配置如下:LMK5B12204.tcs

  

  • 您好,稍后给您回复。

  • 您好,抱歉回复晚了,

    我看了下您的配置,在没有使能DPLL的条件下没什么问题,我建议您enable DPLL再验证下,因为APLL仅在频率失锁时提供监测。而DPLL除了监测频率锁定,还可以提供相位监测。并且可以设置锁定丢失阈值,这样能保证DPLL接收到的频率如果在设定的阈值之外,将会启动失锁。

    另外,数据手册的10.2.1 Design Requirements 有详细的配置过程。包括使用tiCSpro的步骤,您可以参考下。