This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04832: 杂散

Part Number: LMK04832

LMK04832在只用PLL2是输出无杂散,在使用PLL1后输出在8K处存在杂散。

  • 您好,收到您的问题,明天会给您答复的,给您带来不便非常抱歉。

  • 您好,如果参考时钟或者电源路径上有低于环路带宽的杂散,那么是不会随着PLL的行为变化而变化的。

    根据您的描述,PLL2无杂散,PLL1有杂散,那么因为环路带宽的变化而变化的杂散可能会由于VCC_VCO、VCC_PLL1或 VCC_CP 这几处引入的,还会有可能耦合到环路滤波器,调制VCO的电压。另外,输出在8K处存在杂散,还有可能是因为附近输出在不同频率下相互作用产生的串扰杂散。如果频率不同的输出彼此相邻或相连,这可能会导致输出之间产生电容或电感耦合,从而表现为串扰。 

    所以我想可能先从这几处地方排查下,VCC_VCO、VCC_PLL1或 VCC_CP 的电源处是否引入杂散,输出是否由于串扰导致杂散。

  • 非常感谢您的回复。我们目前在硬件上调节了环路滤波器。但是效果不是太明显,应该还是没有找到原因。同时我们这边在配置寄存器上是否还有问题。目前使用FPGA操作SPI向LMK04832中配置寄存器。使用了TICS PRO生成的配置。我们CLKIN0处使用了外部参考100mhz(通过信号源发进来)。同时我们使用CLK1处使用了内部100mhz的贴片晶振输入。OSIN使用了100mhz的晶振输入。在TICS PRO上生成寄存器。使用FPGA向内部配置进去。同时寄存器15F写入0B,寄存器16E写入13。使用STATUS_LD1,STATUS_LD2返回PLL锁定状态。很可惜。我们只看到了STATUS_LD2返回了一个高电平。您能帮我们看一下这个寄存器配还有什么问题吗?如果方便的话能否帮我们生成一个txt。万分感谢。我下方附上我们的寄存器配置文件以及电路。

    R0 (INIT)	0x000090
    R0	0x000000
    R2	0x000220
    R3	0x000306
    R4	0x000463
    R5	0x0005D1
    R6	0x000670
    R12	0x000C51
    R13	0x000D04
    R256	0x010019
    R257	0x01010A
    R258	0x010200
    R259	0x010305
    R260	0x010420
    R261	0x010500
    R262	0x010606
    R263	0x010754
    R264	0x01080A
    R265	0x01090A
    R266	0x010A00
    R267	0x010B05
    R268	0x010C20
    R269	0x010D00
    R270	0x010E00
    R271	0x010F51
    R272	0x011014
    R273	0x01110A
    R274	0x011200
    R275	0x011305
    R276	0x011420
    R277	0x011500
    R278	0x011601
    R279	0x011755
    R280	0x01180A
    R281	0x01190A
    R282	0x011A00
    R283	0x011B05
    R284	0x011C00
    R285	0x011D00
    R286	0x011E01
    R287	0x011F55
    R288	0x012014
    R289	0x01210A
    R290	0x012200
    R291	0x012305
    R292	0x012400
    R293	0x012500
    R294	0x012601
    R295	0x012755
    R296	0x012814
    R297	0x01290A
    R298	0x012A00
    R299	0x012B05
    R300	0x012C00
    R301	0x012D00
    R302	0x012E01
    R303	0x012F55
    R304	0x01300E
    R305	0x01310A
    R306	0x013200
    R307	0x013305
    R308	0x013410
    R309	0x013500
    R310	0x013601
    R311	0x013744
    R312	0x013824
    R313	0x013903
    R314	0x013A00
    R315	0x013BC8
    R316	0x013C00
    R317	0x013D08
    R318	0x013E03
    R319	0x013F00
    R320	0x014000
    R321	0x014100
    R322	0x014200
    R323	0x014310
    R324	0x0144FF
    R325	0x014500
    R326	0x014618
    R327	0x01471A
    R328	0x014805
    R329	0x014905
    R330	0x014A00
    R331	0x014B02
    R332	0x014C00
    R333	0x014D00
    R334	0x014EC0
    R335	0x014F7F
    R336	0x015001
    R337	0x015101
    R338	0x015200
    R339	0x015300
    R340	0x015405
    R341	0x015500
    R342	0x015604
    R343	0x015700
    R344	0x015864
    R345	0x015900
    R346	0x015A04
    R347	0x015BC0
    R348	0x015C20
    R349	0x015D00
    R350	0x015E1E
    R351	0x015F0B
    R352	0x016000
    R353	0x016104
    R354	0x0162AC
    R355	0x016300
    R356	0x016400
    R357	0x016519
    R361	0x016958
    R362	0x016A20
    R363	0x016B00
    R364	0x016C00
    R365	0x016D00
    R366	0x016E13
    R371	0x017310
    R375	0x017700
    R386	0x018200
    R387	0x018300
    R358	0x016600
    R359	0x016700
    R360	0x016819
    R1365	0x055500
    

  • 好的,一会儿我用TICSpro生成寄存器和您的进行比较再看看,应该不是寄存器配置的问题。

  • 我们CLKIN0处使用了外部参考100mhz(通过信号源发进来)。同时我们使用CLK1处使用了内部100mhz的贴片晶振输入。OSIN使用了100mhz的晶振输入。在TICS PRO上生成寄存器。使用FPGA向内部配置进去。同时寄存器15F写入0B,寄存器16E写入13。使用STATUS_LD1,STATUS_LD2返回PLL锁定状态。很可惜。我们只看到了STATUS_LD2返回了一个高电平

    您好,输出频率是多少?

    另外,您这里提到STATUS_LD1没有lock,而CLKIN0是外部参考时钟输入,我看了下数据手册,外部惨参考时钟输入有slew rate的要求,您要确认下输入是否满足0.15V/ns~0.5V /ns的要求?

  • 我们使用外部信号源输入是满足要求的,CLKin1是晶振进来的100mhz,clkin0是外部信号源进来的100mhz。我选择输入为clkin0,或者选择输入为clkin1。这里的STATUS_LD1都没有lock(拉高)。我们继续尝试调整了环路滤波器,选择clkin0外部信号源输入100mhz信号,在寄存器配置中将phase detector polarity调整为positive,以及charge pump gain调整为1550ua,目前输出时钟稳定。

    但是STATUS_LD1依旧没有lock(拉高)。这里还有什么需要注意的地方吗?

  • 这是我们clkout0上输出的1.5GHZ信号。@

  • 当PLL1失锁时,用示波器同时监测CPOUT1的电压状况看是如何变化的。

    第二,我认为您的思路从环路滤波器考虑是正确的,我建议使用滤波器设计软件PLLatinumSim去check相位裕度是否达到45度。

    https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW?keyMatch=PLLATINUMSIM