根据手册上所说,LMX2820作为单端输出时,未使用的一端:将此引脚端接到看起来与所使用输出相似的负载。这通常是一个交流耦合到地的 50Ω 电阻器。这是为了尽量减少谐波。


在使用时,如果没有将未使用端的做等长布线而是就近做了交流耦合50Ω到地,这会对2820的单端输出造成功率上的或者其他影响吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,每个差分输出都可以作为两个单端输出,如果输出端都使用的话OUTP和OUTN上的输出功率是一样的,只是相位相差180度。
单端输出的话,只是将OUTN接了相同的负载到地,功耗还是存在的,所以单端输出不会造成功率上的影响。
应该不会,B port 输出disable,输出端可以直接悬空。那如果讲测试座子连接到了B port,也应该是测试不到输出的。
A port正常输出。