Part Number: LMX2592
你好,我使用lmx2592输出8GHz信号,我希望能够得到两路一样的信号,目前我使用的是outA和outB但是我接入检波器以后发现OUTA和B的值还是有差异的,是否我使用RFoutAP RFoutAM更合适?请指导一下我要达到预期目标怎么做比较合适
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMX2592
你好,我使用lmx2592输出8GHz信号,我希望能够得到两路一样的信号,目前我使用的是outA和outB但是我接入检波器以后发现OUTA和B的值还是有差异的,是否我使用RFoutAP RFoutAM更合适?请指导一下我要达到预期目标怎么做比较合适
您好,A和B是两个通道输出,并且为差分输出RFoutAP& RFoutAM,RFoutBP& RFoutBM
您现在两路输出需要单端还是差分?如果需要两路差分输出,那么A和B两个通道。
我想您是不是需要两路一样的单端输出?这样的话,是可以使用一路差分输出,比如使用A通道RFoutAP和 RFoutAM作为两路单端输出,频率一样,并且功率一致,唯一就是相位相差180度。
是的,我希望得到两路一样的信号,来避免lmx2592的温漂问题,RFOUTAP 和RFOUTAM,随着温度变化应该是一致的吧
通常来说,我们衡量的是通道之间的output skew,大多数器件都会给出通道间在操作温度范围内的output skew的最大值。
LMX2592这颗时钟器件没有给出这个值。
那如果按照您的应用,需要两路一样的信号,使用一个通道的差分输出作为两个单端输出,这是同步的,另外我认为温漂变化也是一致的,但是我们没有这个测验值可以参考。
好的谢谢,如果我只使用CHA的话,CHB是否需要对寄存器进行配置(目前引出并没有外接到检波器)以保证不影响CHA
可以将CHB power down。
通过配置寄存器R46 bit7=1.