Other Parts Discussed in Thread: LMK00105
我们有多颗LMK04828需要做到输出所有时钟的相位稳定,用于后级RFSOC-AD/DA同步。
多片LMK04828输入为Buffer芯片扇出的多路100MHz时钟信号(该信号频率可调节)和经LMK00105扇出的多路10Hz低频同步信号(SYNC)。
其中,100MHz时钟输入LMK04828的CLKIN0,与板上100MHz压控晶振共同在两级PLL下,VCO工作于3000MHz,输出端多路输出100MHz、125MHz,并配合SYSREF输出6.25MHz信号。10Hz信号直接输入Sync Pin。clkin1&clkin2 输入pin悬空。
希望多片LMK04828输出的SYSREF相位关系固定,DCLKout0输出相位关系稳定。由于没有使用前一级LMK04828输出参考时钟和SYSREF,因此考虑了两种方案达到同步目的。
一、使用10Hz sync信号进行同步操作。
04828配置如下图所示

操作流程为SPI配置如下
1)使能SYNC_EN;
2)使能SYNC_MODE中的SYNC PIN;
3)配置SYSREF_MUX为Normal SYNC或Re-clocked;
4)将SYNC_DISSYSREF拉低;
5)使用10Hz 信号输入一段时间;
6)拉高SYNC_DISSYSREF;
7)将SYNC_MODE和SYSREF_MUX配置为disable和SYSREF continue;
在第5)部中可以看到SYSREF的输出是10Hz的频率有无变换的,认为SYNC是被输入的。
配置结束后观察SYSREF输出的6.25MHz,多片相位并不是呈固定状态,而是相位随机变化的。
二、使用SYSREF反馈的形式
将输入的100MHz信号改为6.25MHz,并使能FB_MUX_EN为SYSREF,使PLL1_NCLK_MUX和PLL2_NCLK_MUX都为FB MUX,如下图所示。此时多片LMK04828输出的SYSREF相位都是稳定的,DCLK输出下相对相位也是稳定的。但是使用探头可以看到多颗LMK04828的输出信号相位之间存在微小变化,貌似同源性不好。后级DAC的输出呈现较差的相位噪声,存在较多的PJ,约30KHz的Step出现多个Spur,幅度约-30~-40dBc。
请问若需要实现多颗LMK04828输出信号相位稳定的目的,使用参考时钟和10Hz同步信号的方案是否可行?应该如何修改我们的操作流程?