This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
控制lmx2595evm,写入寄存器值的常用方法是使用TICS Pro软件控制,请问我是否可以通过python或者FPGA直接与evm通信来控制
您好,
可以,LMX2595EVM的控制接口SPI 引到了uWire connector 上,可以通过将FPGA的SPI接口连接到这个connector 进行通信控制。
就是上图中您连接的10 pins 接口,定义看下面原理图截图:
我不了解python,因为LMX2595EVM是SPI 接口,因此建议使用SPI 接口。