Other Parts Discussed in Thread: CDCE913
您好:我想使用CDCE813设计一款用于音响DAC及相关的三路输出时钟,在CDCE913PERF-EVM中使用了FT2232作为USB转I2C部分用于配置CDCE913,查论坛发现913和813是几乎相同的,但是如果按照
CDCE913PERF-EVM把FT2232的USB转I2C部分重新画一块PCB的话还需要购买很多阻容原件 既费时又有浪费,我想问的是可不可使用第三方的FT2232 USB转I2C模块通过TI ClockPro专用软件对CDCE813进行配置?
第二个问题是 外部输入晶振我使用OCXO 为20MHZ 通过CDCE813进行抖动消除,并输出1~3路不同频率,虽然OCXO抖动性能已经很好,再通过CDCE813会不会更好?