This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594: 输出任意频点都会在左右出现等间距干扰信号

Part Number: LMX2594
Other Parts Discussed in Thread: CLOCK-TREE-ARCHITECT

LMX2594输出任意频点都会在左右出现等间距干扰信号,怎样去除?

  • 您好

    关于LMX2594输出任意频点在左右出现等间距干扰信号的问题,这通常是由于频率合成器内部或外部因素引起的。为了去除这些干扰信号,您可以考虑以下几个步骤:

    1. 检查电路设计:

      • 确保LMX2594的电路设计符合数据手册中的推荐布局和布线要求。
      • 检查电源去耦和接地情况,确保它们足够有效以减少电源噪声和地弹。
    2. 优化频率合成器配置:

      • 仔细调整LMX2594的配置参数,如分频器设置、环路带宽等,以优化性能并减少杂散和干扰。
      • 尝试使用不同的PLL配置或算法,看是否可以改善输出信号的纯净度。
    3. 使用外部滤波器:

      • 在LMX2594的输出端添加适当的滤波器,如低通滤波器或带通滤波器,以抑制干扰信号的频率成分。
      • 选择合适的滤波器类型和参数,以确保在滤除干扰的同时不影响有用信号的传输。
    4. 隔离和屏蔽:

      • 如果可能的话,将LMX2594及其相关电路与其他潜在的干扰源隔离开来。
      • 使用金属屏蔽罩或隔离材料来减少外部电磁干扰对LMX2594的影响。

    请注意,每个应用场景和电路设计的具体情况都可能不同,因此上述步骤可能需要根据实际情况进行调整和优化。希望这些建议能帮助您解决LMX2594输出干扰信号的问题。

    设计工具:

    https://webench.ti.com/clock-tree-architect/

    仿真工具:

    https://dr-download.ti.com/secure/design-tools-simulation/design-tool/MD-QR4esNwNCM/1.6.7/Setup_PLLatinumSim-1.6.7.exe

    请使用上述官方推荐工具来帮助您修正干扰。

  • 谢谢,之前解决了,是电源问题