This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2592: 在一些频段上不能正确输出信号

Part Number: LMX2592

我在使用LMX2592时,在输出频率200~380MHz输出是正常的,而400~800MHz没有输出信号,MUXOUT为低电平,在其他频段也发现类似问题:1000~3800MHz正常,3900~4000MHz没有正常输出。

以下是环路滤波器的设置。

  • 您好

    有以下几个原因请您检查一下:

    1. ‌频率范围和输出能力‌:

      • 首先,确认LMX2592的数据手册中关于输出频率的规格说明。确保你尝试设置的频率在设备的支持范围内。
      • 如果某些频率段没有输出,可能是因为这些频率超出了器件的设计能力或稳定性范围。
    2. ‌电路设计和布局‌:

      • 检查你的电路设计,特别是与LMX2592相关的部分。确保所有连接都正确无误,并且符合数据手册中的要求。
      • 高频信号对电路布局非常敏感,因此请检查你的布局是否遵循了最佳实践,如减少走线长度、避免90度转角、使用合适的接地策略等。
    3. ‌电源和去耦‌:

      • 高频电路对电源的稳定性要求很高。确保你的电源供应稳定,并且为LMX2592提供了足够的去耦电容,以减少电源噪声对输出的影响。
    4. ‌外部元件和配置‌:

      • 检查与LMX2592连接的外部元件(如电感、电容、电阻等)是否符合规格要求,并且正确连接。
      • 确认你的配置设置(如分频器、相位选择等)是否正确,并且适用于你尝试输出的频率。

    官方有基于IC的参考设计 ,您可以参考一下阻容匹配和布局等。

    www.ti.com.cn/.../TIDA-00885