Part Number: LMK3H0102
PCI Express 合规性报告中,为何测试负载是15db@4Hz的负载?15db@4Hz的负载如何保证?
我在使用LMK3H0102给PCIE设备供100M时钟时,是否需要设计15db@4Hz的负载?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
测试负载是15db@4GHz,其中15 dB 的负载水平是一个合理的选择,能够模拟实际应用中可能遇到的信号衰减,4 GHz 的频率接近于 PCIe 3.0 和更高版本的工作频率,能够有效评估设备在高频条件下的性能。
使用测试设备,比如信号发生器、网络分析仪和负载设备,确保能够准确生成和测量所需的信号频率和幅度。根据测试要求,设置适当的负载条件。可以使用可调的负载设备(如衰减器)来精确控制负载水平,确保其在 15 dB 的范围内。
对于100 MHz 的时钟频率,不是必须考虑设计15db@4GHz的负载。