This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828: LMK04828

Part Number: LMK04828

配置LMK04828时,时钟芯片输出一次城阙一次不正确

现象为重新烧录程序可能正确,可能不正确,代码配置参数完全一致

  • 您好

    LMK04828是一款高性能的时钟生成和分配芯片,广泛用于需要精确时钟控制的系统中。遇到您描述的“时钟芯片输出一次正确一次不正确”的问题,可能是由于多种原因导致的。这里列出一些可能的排查和解决步骤,希望能帮助您解决问题:

    1. ‌硬件连接检查‌:

      • 确认所有电源和地线连接正确无误,电源电压符合LMK04828的规格要求。
      • 检查所有的I/O引脚连接是否正确,包括时钟输入、输出以及其他配置引脚。
      • 确保没有未连接或悬空的引脚,这些引脚可能会引入噪声或不稳定状态。
    2. ‌电源质量和去耦‌:

      • 检查电源是否有足够的电流驱动能力,并且在LMK04828的每个电源引脚附近放置合适的去耦电容。
      • 确保电源线路上的噪声尽可能小,有时需要在电源入口处增加额外的滤波。
    3. ‌时钟源稳定性‌:

      • 检查提供给LMK04828的时钟源是否稳定可靠。不稳定的时钟源可能导致输出时钟不稳定。
      • 如果可能,使用示波器或频率计数器监测输入时钟的频率和稳定性。
    4. ‌软件烧录过程‌:

      • 检查烧录工具和方法的可靠性。不稳定的烧录过程可能导致配置数据不完整或错误。
      • 如果可能,尝试使用不同的编程工具或方法,看是否能改善问题。
    5. ‌复位和初始化‌:

      • 确保在每次重新烧录程序前,对LMK04828进行适当的复位操作,以清除之前的配置状态。
      • 检查是否有必要的初始化步骤被遗漏,这可能导致芯片工作在不稳定的状态。
    6. ‌温度和环境影响‌:

      • 考虑是否环境温度或工作条件变化对LMK04828的性能有影响。尝试在不同的环境温度下测试芯片。
  • 感谢您的回复,我们排查了硬件连接、温度影响、以及复位,包括LMK04828B的输入时钟源也是稳定正确的50M,但是不知道为啥还是每次烧录程序,存在有好有坏的现象,但有个现象为这一次配置好,不断电LMK输出的时钟就一直是正确的,再下一次重新配置就不一定了

    我们的输入时钟为50M

    输出时钟为

    • SDCLKout1: 7.8125 MHz (SYSREF)
    • DCLKout2: 250 MHz (DCLK)
    • SDCLKout9: 125 MHz(DCLK)
    • DCLKout10: 250 MHz (DCLK)
    • SDCLKout11: 7.8125 MHz(SYSREF)
    • 下面是我们TICS PRO配置的参数
                        8'd0  : begin data_reg <= {r_w,23'h0000_80};SPI_En <= 1'b1;end  
                        8'd1  : begin data_reg <= {r_w,23'h0000_10};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd2  : begin data_reg <= {r_w,23'h0002_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        
                        8'd3  : begin data_reg <= {r_w,23'h0100_0A};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd4  : begin data_reg <= {r_w,23'h0101_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd5  : begin data_reg <= {r_w,23'h0102_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd6  : begin data_reg <= {r_w,23'h0103_01};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd7  : begin data_reg <= {r_w,23'h0104_22};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd8  : begin data_reg <= {r_w,23'h0105_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd9  : begin data_reg <= {r_w,23'h0106_F0};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd10 : begin data_reg <= {r_w,23'h0107_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd11 : begin data_reg <= {r_w,23'h0108_0A};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd12 : begin data_reg <= {r_w,23'h0109_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd13 : begin data_reg <= {r_w,23'h010A_55};SPI_En <= 1'b1;end 
                        8'd14 : begin data_reg <= {r_w,23'h010B_01};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd15 : begin data_reg <= {r_w,23'h010C_22};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd16 : begin data_reg <= {r_w,23'h010D_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd17 : begin data_reg <= {r_w,23'h010E_F0};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd18 : begin data_reg <= {r_w,23'h010F_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        
                        8'd19 : begin data_reg <= {r_w,23'h0120_14};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd20 : begin data_reg <= {r_w,23'h0121_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd21 : begin data_reg <= {r_w,23'h0122_55};SPI_En <= 1'b1;end 
                        8'd22 : begin data_reg <= {r_w,23'h0123_01};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd23 : begin data_reg <= {r_w,23'h0124_02};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd24 : begin data_reg <= {r_w,23'h0125_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd25 : begin data_reg <= {r_w,23'h0126_F0};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd26 : begin data_reg <= {r_w,23'h0127_51};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd27 : begin data_reg <= {r_w,23'h0128_0A};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd28 : begin data_reg <= {r_w,23'h0129_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd29 : begin data_reg <= {r_w,23'h012A_55};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd30 : begin data_reg <= {r_w,23'h012B_01};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd31 : begin data_reg <= {r_w,23'h012C_22};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd32 : begin data_reg <= {r_w,23'h012D_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd33 : begin data_reg <= {r_w,23'h012E_F0};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd34 : begin data_reg <= {r_w,23'h012F_11};SPI_En <= 1'b1;end
                        
                        8'd35 : begin data_reg <= {r_w,23'h0138_05};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd36 : begin data_reg <= {r_w,23'h0139_03};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd37 : begin data_reg <= {r_w,23'h013A_01};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd38 : begin data_reg <= {r_w,23'h013B_40};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd39 : begin data_reg <= {r_w,23'h013C_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd40 : begin data_reg <= {r_w,23'h013D_0A};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd41 : begin data_reg <= {r_w,23'h013E_02};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd42 : begin data_reg <= {r_w,23'h013F_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd43 : begin data_reg <= {r_w,23'h0140_09};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd44 : begin data_reg <= {r_w,23'h0141_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd45 : begin data_reg <= {r_w,23'h0142_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd46 : begin data_reg <= {r_w,23'h0143_93};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd47 : begin data_reg <= {r_w,23'h0143_13};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd48 : begin data_reg <= {r_w,23'h0144_FF};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd49 : begin data_reg <= {r_w,23'h0145_7F};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd50 : begin data_reg <= {r_w,23'h0146_08};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd51 : begin data_reg <= {r_w,23'h0147_0E};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd52 : begin data_reg <= {r_w,23'h0148_02};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd53 : begin data_reg <= {r_w,23'h0149_42};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd54 : begin data_reg <= {r_w,23'h014A_02};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd55 : begin data_reg <= {r_w,23'h014B_16};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd56 : begin data_reg <= {r_w,23'h014C_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd57 : begin data_reg <= {r_w,23'h014D_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd58 : begin data_reg <= {r_w,23'h014E_C0};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd59 : begin data_reg <= {r_w,23'h014F_7F};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd60 : begin data_reg <= {r_w,23'h0150_03};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd61 : begin data_reg <= {r_w,23'h0151_02};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd62 : begin data_reg <= {r_w,23'h0152_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd63 : begin data_reg <= {r_w,23'h0153_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd64 : begin data_reg <= {r_w,23'h0154_05};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd65 : begin data_reg <= {r_w,23'h0155_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd66 : begin data_reg <= {r_w,23'h0156_78};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd67 : begin data_reg <= {r_w,23'h0157_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd68 : begin data_reg <= {r_w,23'h0158_96};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd69 : begin data_reg <= {r_w,23'h0159_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd70 : begin data_reg <= {r_w,23'h015A_05};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd71 : begin data_reg <= {r_w,23'h015B_D4};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd72 : begin data_reg <= {r_w,23'h015C_20};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd73 : begin data_reg <= {r_w,23'h015D_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd74 : begin data_reg <= {r_w,23'h015E_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd75 : begin data_reg <= {r_w,23'h015F_0B};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd76 : begin data_reg <= {r_w,23'h0160_00};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd77 : begin data_reg <= {r_w,23'h0161_01};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd78 : begin data_reg <= {r_w,23'h0162_A5};SPI_En <= 1'b1;end
                        8'd79 : begin data_reg <= {r_w,23'h0163_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd80 : begin data_reg <= {r_w,23'h0164_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd81 : begin data_reg <= {r_w,23'h0165_05};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd82 : begin data_reg <= {r_w,23'h0171_AA};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd83 : begin data_reg <= {r_w,23'h0172_02};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd84 : begin data_reg <= {r_w,23'h017C_15};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd85 : begin data_reg <= {r_w,23'h017D_33};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd86 : begin data_reg <= {r_w,23'h0166_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd87 : begin data_reg <= {r_w,23'h0167_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd88 : begin data_reg <= {r_w,23'h0168_05};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd89 : begin data_reg <= {r_w,23'h0169_59};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd90 : begin data_reg <= {r_w,23'h016A_20};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd91 : begin data_reg <= {r_w,23'h016B_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd92 : begin data_reg <= {r_w,23'h016C_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd93 : begin data_reg <= {r_w,23'h016D_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd94 : begin data_reg <= {r_w,23'h016E_13};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd95 : begin data_reg <= {r_w,23'h0173_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd96 : begin data_reg <= {r_w,23'h0182_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd97 : begin data_reg <= {r_w,23'h0183_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd98 : begin data_reg <= {r_w,23'h0184_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd99 : begin data_reg <= {r_w,23'h0185_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd100: begin data_reg <= {r_w,23'h0188_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd101: begin data_reg <= {r_w,23'h0189_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd102: begin data_reg <= {r_w,23'h018A_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd103: begin data_reg <= {r_w,23'h018B_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd104: begin data_reg <= {r_w,23'h1FFD_00};SPI_En <= 1'b1;end                     
                        8'd105: begin data_reg <= {r_w,23'h1FFE_00};SPI_En <= 1'b1;end       
                        8'd106: begin data_reg <= {r_w,23'h1FFF_53};SPI_En <= 1'b1;end    
  • 您好

    根据您之前的说明第一次可以,重新再次配置就出现问题。第一次可以证明不是代码或者是硬件本身造成的问题。但是第二次出现问题,一般是外界干扰造成。例如电源或者信号不稳定、配置过程中出现的干扰信号、配置过程中温度导致电路中器件异常、以及IC在新一次配置中出现故障等问题。如果以上问题均被排除,请检查IC是否在多次配置后没有内部故障。