目前用2颗LMX2572 在同一个小的PCB内,请问布局需要怎么处理才能减少相互的串扰,特别是电源和GND的布线,PCB叠层是否有推荐,谢谢 ,
补充一下项目中要求频率输出6.4G和6.398GHz
您好,
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。
我建议分别屏蔽两个合成器;至少使用6层 PCB;为每个合成器使用单独的电源平面;两者均使用单个实心 GND 平面。
请问一下两个PLL 电源相互分开,地也需要做分离吗(只是在电源连接处相连)? 目前我把两路电源各自独立开,共相同的地平面,测的两个锁相环之间的耦合度差不多约 -51dbm 。如下图的PCB布局
你的情节是在合成器被屏蔽的情况下拍摄的吗? 我不知道如果50dBc是正常与否,我从来没有把两个合成器如此接近.
分离的Vcc与公共GND是一种正常的方法,我也会这样做。
目前是这样的测试的,因为我们的产品比较的紧凑,我现在的改板是打算将 GND和电源分离,布局上将两个锁相环分别放在TOP面和Bottom面,PCB叠层增加到6层。
我认为GND的分离不是必需的、但很好的尝试。
如有必要、将堆叠增加到8层或10层、目标是屏蔽内层中的信号布线。