Part Number: LMX2820
Other Parts Discussed in Thread: TPS62152
我在LMX2820EVM上使用默认配置时,输出6G信号很理想,但在我自己的板子上使用TICS pro的默认配置输出波形有很大的抖动,下面附图片,请问这是为什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
考虑是否是layout的问题。
下方链接有6 PCB 布局和层堆叠
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu905a/zhcu905a.pdf
下方链接有设计文件,里面有TI的AD文件和GERBER。
您好
具体操作现象就是,我用TICS pro的EVM Default Mode 写入默认配置输出6G信号,然后我们的板子RFOUTA用频谱仪可以观察到6G信号,但是信号的波形和上面的图片一样。此时我用示波器测LD引脚,发现并不是一直处于高电平,而是高电平一段时间,然后失锁,然后又是高电平锁定的状态。用TICS pro回读发现有时候是locked有时候是unlocked。如果LD TYPE选择One-Shot回读就一直是unlocked.(但是我测的LMX2820EVM开发板LD引脚一直是输出高电平,然后TICSpro 回读也是locked),所以我猜测是我得锁定 有问题,但是不知道怎么排除,有哪些因素会影响锁定,造成这样的现象
期待您的回复,感谢
您是否对EVM和主板使用了相同的参考时钟源?
您能否使用TIC Pro对电路板进行编程?
您能否使用示波器测量VTune电压?
VCCMASH是一个电源引脚,它必须连接到电源。
你们有R66吗?如果您已填充R65和R68,则不需要R66。

100MHz振荡器的输出格式是什么?正弦波、方波还是削波正弦波?
你能去掉R59和R60,或者用1kΩ代替0Ω电阻器吗?