使用两颗lmx2820 芯片进行同步时出现锁定异常的情况。具体操作步骤如下:
1.分别通过spi 配置两颗lmx2820 芯片,两颗lmx2820 正常locked。locked信号通过状态灯显示;
2.发送psync 信号, 会出现lmx2820 locked异常情况,状态灯异常,locked信号拉低。
具体可能的原因有哪些,希望帮忙排查
请提供您的配置。 您是如何生成同步脉冲的?
lmx2820配置如下:
同步脉冲由FPGA产生,经过lmk04828的SYNC/SYSREF_REQ,给到lmx2820.脉宽大概1us.