Part Number: LM2594
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
您好,在使用TICS Pro生成ramp的过程中,我有如下3个问题:
1.Auto ramp mode中,我观察到只能配置startfreq、endfreq,且若我需要两个ramp时,二者首尾freq必须相同。但我希望对ramp0和ramp1配置不同的INC,并且在2594手册中并未体现ramp INC与freq强相关。请问我能否用auto ramp实现“ramp0和ramp1配置不同的INC”?例如ramp0 INC=100M,ramp1 INC= - 50M,即最终得到12.0G-->12.1G-->12.05G-->12.15G……(最大到12.5G)?(我使用寄存器界面配置类似参数后,使其ramp EN,但未能成功配出信号)
2.Auto ramp mode控制时,我发现当ramp duration<50us时,Vtune测得的波形线性度较差,例如下图是我配置ramp0 dura=40us, ramp1 dura=20us,min vco calibration time=0,得到的实际波形,线条有曲度,且ramp时间跟配置相反,请帮忙解释原因。

3.读2594手册Figure 28. Step Ramping Example(manual)可知,manual ramp方法控制output freq是跳频形式,即每次ramp触发时freq是突变的,那么它只能称为step freq,怎么体现ramp freq呢?ramp触发后freq能否是类似三角波的“非90°”斜率变化?