Part Number: LMX2820
大家好!
问题:LMX2820的VCO倍频输出频率11.3GHz~22.6GHz范围内存在失锁现象,回读R74寄存器,rb_LD的值为3,即为Invalid,读到的LD引脚(PIN38)也为低。且失锁后必须复位才能重新控制其它频率至锁定状态。复位导致锁定时间频率切换的锁定时间太长,难以接受,希望得到TI官方的回复,此芯片是否存在这个缺陷,是否有办法解决,还是说控制上面有问题?
测试方法:11.3GHZ~22.6GHz范围内以1MHz的步进进行自动测试,失锁时中断自动测试。经过多次测试发现:失锁时的频率不固定,是随机的。以下是测试了4次开始出现失锁的频率点:15200MHz,14350MHz,15302MHz,19257MHz。
鉴于失锁频率随机,很难查出控制上面存在的问题,且此现象在VCO的基频5650MHz~11300MHz范围内以1MHz的步进进行自动测试时不会出现失锁现象(反复自动测试过数次,次数不低于10)。希望得到TI官方的回复。