This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828: 芯片和输入晶振的接地应该接模拟地还是数字地

Part Number: LMK04828


芯片和输入晶振的接地应该分别接模拟地还是数字地。帮忙解答一下,怎么样时钟性能更佳。

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 在我们的EVM设计中,我们通常将这些连接到模拟地。

    我只为MCU+USB保留数字接地。

    为了提高时钟性能,请确保CP与GND完全隔离,并且在相邻层上没有任何东西穿过这些线路或附近。电荷泵极易受到外部噪声/干扰的影响,因此使这些迹线尽可能短。

    确保整个电路板的阻抗匹配可控,信号层下方有接地射频接地。差分信号紧密耦合。假设布局良好,提高输出时钟相位噪声性能的最佳方法是为LMK04828提供高质量的参考时钟。为了尽量减少噪声,请将所有时钟组保持在相同的频率,以尽量减少串扰杂散。VDD上的滤波帽也可以帮助滤除电源上的杂散。

    总体输出相位噪声主要取决于参考时钟。

  • 如果使用双环模式取决于参考时钟还是晶振时钟

  • 上面已经写的很详细了,请参考。