Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2594
零延时规则要求输入时钟频率等于输出频率的最小值(GCD)。我需要进行多板同步,并且保证每次上下电时钟相位相对于参考时钟不变,所有有以下几个疑惑。
1.想问一下这里的输入时钟频率是指的是CLK_IN还是经过R分频器后的PLL1输入频率。
2.sync信号可以复位R分频器吗。
3.多板同步时,需要在Setup of SYSREF Example流程中等待外部触发信号到来之后,完成sysref的产生吗。还是说先进行Setup of SYSREF Example流程,外部sync信号到来时重新进行这一流程。