This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC12D800RFRB评估板与WV5连不上的问题

大家好

        我有2块ADC12D800RFRB评估板,但是与WV5相连都出现问题了,有没有人能帮忙看看。

       第一块ADC12D800RFRB评估板与WV5相连,按照步骤,首先评估板上电,插入USB,启动WV5,但是总是会弹出来一个框,说“Wv board Enum call false”,然后建议我断电断USB后重新连接,但是我试过了很多次都这样。

       我用另一块ADC12D800RFRB评估板与同一台PC相连,虽然不会出现上述问题,但是在下载FPGA代码的时候WV5界面显示的是“Loading ADC12D1800RB4 FPGA image”.  为什么是“RB4”?难道正确的不应该是“Loading ADC12D1800RFRB2 FPGA image”吗?

      有没有人遇到过同样的问题?

  • 第一个板, 说 "Wv board Enum call false”, 最大的可能性应该是连接或电源方面等的硬件问题

    第二个板, 那看看是否还能够改个设置

  • 谢谢

    电源和连接应该没有问题,我量过各处的电压,都正常。

    我在TI的英文论坛上看了一下,发现有个帖子跟我第一个问题想似。我现在的2快板卡上面写的硬件版本都是PCB  REV.B,而我很久以前也买过一块它的这个板卡,硬件版本为PCB REV.A,它是一切正常的。我猜可能是TI硬件版本升级了而软件未升级的原因。

    有没有TI的工程师能够提供一下支持?

    谢谢