This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LDC1614的温飘问题

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

最近使用了LDC1614这款产品,发现他受温度影响非常大。在加入参考线圈后,虽然能在一定程度上抑制温度的影响,但是还是会有一些影响。(线圈75*65mm,610uh。电容330pf)请问这是什么原因?有没有一种方法能有效抑制LDC1614受温度的影响?

  • 我觉得你应该留意一下使用的器件的温度问题.

    相对的, 电阻受温度的影响并不大. 但电感就难说了,  而受温度影响最大的应该是电容. 电容有不同的材质, 这方面的性能差别很大. 你可以考虑 NPO 的电容, 比较贵, 但温度影响最小.

  • 之前考虑了是电容的影响,以为是精度不够然后买了百分之一精度的电容。我再试试换NPO的吧。谢谢你!另外,不知道电容电感的参数选取对温飘有没有影响?