Other Parts Discussed in Thread: DAC1282
目前使用的DAC1282,电路使用典型电路,如下图
AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V,Vref=5V
上电复位后.VOUTP,VOUTN, 以及相连的SWINP,SWINN输出1.25V左右的电压.
读写各寄存器通迅正常,写入与读出验证没问题.
设置完成相应寄存器后:如SINE模式,GAIN=0;freq=50Hz,
REG(0x00)=0x00;
REG(0x01)=0x00;
REG(0x02)=0x00;
REG(0x03)=0x04;
VOUTP,VOUTN, 以及相连的SWINP,SWINN,一直输出1.25V左右的电压.并无相应的变化.
请问这是何故?是否需要设置其它?
谢谢,