ADS8861: 请问ADC(如ADS8861)由CMRR、PSRR引起的直流偏置(失调)误差的计算原理是否和运放的计算原理类似?

Part Number: ADS8861


TI专家好!
我正在为我的一款基于ADS8861设计的采集模块的校准前直流精度进行预算。过程中有如下疑问恳请解答:
ADS8861数据手册规定的直流偏置(失调)误差的典型值为±1mV,测定条件是AVDD = 3.0V、VCM = Vref/2。
1)当我计算由CMRR引起的直流偏置(失调)误差时,是否应该用我板子实际输入ADS8861的VCM减去Vref/2,计算获得ΔVCM,然后乘以手册中的CMMR数据?
2)当我计算由PSRR引起的直流偏置(失调)误差时,是否应该用板子实际的AVDD供电电压减去手册中的AVDD = 3.0V,计算获得ΔAVDD,然后乘以手册中的PSRR数据?

以上,谢谢!