Part Number: ADS1299
YY T 1095-2015 肌电生物反馈仪.pdf 按PDF里实验电路S1闭合时ADS1299读取到的ADC值很稳定,S1断开时ADC值一直肌电adc值.doc 在波形,然后按照检测到的数据应该是50HZ工频干扰,这个怎么解决得到稳定的ADC值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADS1299
YY T 1095-2015 肌电生物反馈仪.pdf 按PDF里实验电路S1闭合时ADS1299读取到的ADC值很稳定,S1断开时ADC值一直肌电adc值.doc 在波形,然后按照检测到的数据应该是50HZ工频干扰,这个怎么解决得到稳定的ADC值
您好
您能分享一下以下细节吗?
1. 使用的是 YY T 1095-2015肌电生物反馈仪进行的哪项测试?(pdf文件)
文件是中文的,我看不懂测试详情。您能提供一下测试的详细信息吗?
2. 客户电路板原理图 - 测试中是否使用了偏置电路?
3. ADS1299 设备寄存器设置
4. 请提供有关已共享的检测到的 数据的更多详细信息 。在数据文件中,我注意到 adc[0] .. adc[44] 重复出现……
你能解释一下adc[0] ... adc[44]是什么意思吗?