帮忙看一下原理图设计有什么问题,CLKIN达不到8.192Mhz可以吗,应该是8.196Mhz。谢谢
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
你看到了什么问题?8.192MHz的CLKIN应该适合这个设备。通过这个你的意思是永久接地的CS引脚。
是的CS永久接地用有影响吗,可能会同时读八个这个芯片
从功能上讲,这应该没问题。但如果有噪音存在,你可能对通信故障更敏感。您是否使用单独的SPI通道读取这8个芯片?