Part Number: DAC81416
Dear TI的开发者团队:
最近在选型中找到了DAC81416这个多通道,高电压输出的DAC,关于以下问题,还请帮忙确认一下:
1、如果设置DAC输出的Span为0-20V,但是此时我的供电轨只有0-16.5V,这种状况下能够输出的最大电压为15V,该DAC是否支持这样输出。
2、如果设置DAC为±20V的输出Span,此时我的供电轨只有-21.5V-1.5V,这种状况下最大能够输出电压为0V,该芯片是否支持如下的输出类型,那么此时的code是否还是按照规格书描述的输出方式进行输出呢?