TI工程师:
你们好,我用LDC1000EVM的芯片和线圈那部分接飞思卡尔的单片机,单片机PWM输出6MHZ的方波给LDCLK,SPI给的SCK是4M及100K都尝试过,写寄存器SDI线上可以量到正确的波形,但是读寄存器怎么也读不到,SDO是高电平,时序什么的都是严格按照手册要求的,不知道是什么问题,感觉是LDC1000根本没有工作。硬件什么的也是严格按照手册要求连接的,请各位工程师及前辈帮忙看看,谢谢了!
1、SDO一直高电平,数值255.
2、LDC1000硬件连接正确,就会起振,还是说一定要通过软件对寄存器初始化,才能起振?
3、上述现象到底是硬件问题,还是软件问题,请帮我分析一下。
本人万分着急,谢谢各位帮忙解答。我留个电话和邮箱,希望能联系我:18502507062,13675187935@163.com