AMC131M02: AMC131M02:关于STATUS寄存器问题

Part Number: AMC131M02


这个寄存器的第六位读一直是0,不是手册说的1,掉电重启再读也是0.

image.png

image.png

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • SEC_FAIL位指示隔离屏障上是否存在有效通信。 当SEC_FAIL为0时,通信正常。 如果低压侧接收到:

    *隔离屏障上的帧损坏,

    *或者HV电源缺失,

    然后将此位设置为1。 默认重置值为1。 这是有意义的,因为开启AMC13xM0x器件后,集成DC/DC转换器被禁用(DCDC_EN =0),高压没有任何电源,因此低压侧无法通过隔离屏障接收任何帧。

    此外,启用DCDC_EN = 1后,需要一段时间才能使电压升高,因此SEC_FAIL在启用后数十毫秒内可能会是高。